This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2962:具有稳压器的 bq2962消耗电流

Guru**** 2520990 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/845726/bq2962-bq2962-consumption-current-with-reg

器件型号:BQ2962

您好专家、

从数据表中可以看出、bq2962xy Ireg = 0时、Idd 为~8uA。

如果通过外部器件灌电流 Ireg 为1mA,我可以说 IDD 的泄漏电流是1mA + 8uA 吗?  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shane、

    您的逻辑似乎正确。 但是,由于这不是我们已经测试过的东西,我无法肯定地说。