This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28064A:欠压设置更改

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28064A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/824161/ucc28064a-brownout-settings-changes

器件型号:UCC28064A
主题中讨论的其他器件:UCC28064

大家好、

由于所有电源型号的通用输入电压范围均在85VAC 至265VAC 之间、因此我们可能需要将此输入限制设置为70VAC 至265VAC。 如果我想更改这个设置、那么需要在 UCC28064 IC 中完成。 如果更改此低输入电压限制,可能会出现什么问题?

如何设置欠压设置值。

有人可以在这里提供帮助。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Balasubramani、

    感谢您关注 UCC28064A 交错 PFC 控制器。

    对于"通用输入"范围设计、只需将欠压设置设置设置为所需的最低电压即可。 在这种情况下、它看起来大约为70Vac。  该值适用于所有输入电压、并在输入低于70Vac 时始终关断(例如)。

    如果您在 高压线国家/地区将 BO 电平更改为更高、那么您的 PFC 不再是通用输入设计、因为它不会在低压国家/地区开始。

    此致、
    Ulrich