请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS53622 您好、E2E、
您能告诉我们如何在 IC 中计算 pout 吗?
我们按如下方式读取寄存器,但发现 Pout 不等于 IOUT*VOUT。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Julian、您好、有一点小的差异是正常的、因为
(1) READ_VOUT 在 VID 模式(5mV LSB)下报告、但 TPS53622在内部具有更高的分辨率能力、可用于输出电压计算。 MAbe 尝试读取 MFR_SPECIFIC_04 (Linear11模式)以获得更清晰的想法。
(2) READ_IOUT 和 READ_VOUT 持续更新并具有不同的滤波速率。 因此、仅通过 PMBus 读取 VOUT 和 IOUT 不一定会提供内部计算所使用的确切值、因为在实际系统中读数通常具有一些 LSB 噪声。