This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53622:Pout

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53622

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/845712/tps53622-pout

器件型号:TPS53622

您好、E2E、

您能告诉我们如何在 IC 中计算 pout 吗?

我们按如下方式读取寄存器,但发现 Pout 不等于 IOUT*VOUT。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Julian、您好、有一点小的差异是正常的、因为

    (1) READ_VOUT 在 VID 模式(5mV LSB)下报告、但 TPS53622在内部具有更高的分辨率能力、可用于输出电压计算。 MAbe 尝试读取 MFR_SPECIFIC_04 (Linear11模式)以获得更清晰的想法。  

    (2) READ_IOUT 和 READ_VOUT 持续更新并具有不同的滤波速率。 因此、仅通过 PMBus 读取 VOUT 和 IOUT 不一定会提供内部计算所使用的确切值、因为在实际系统中读数通常具有一些 LSB 噪声。