This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM43603:输入电压压压摆率

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: LM43603

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/845750/lm43603-input-voltage-slew-rate

器件型号:LM43603

您好!

我们使用的是 LM43603芯片。

芯片根据计算工作、但当压摆率非常低或输入电压在 Ven 之前为500 -300mV 时、Ven 周围有一个奇怪的行为。

低于 Ven 500mV (压摆率非常低或在此范围内停止输入电压)、输出电压启动(电源正常信号为高电平)、此后输出电压停止(电源正常状态为零)、此振荡持续到输入电压超过 Ven。

在这种情况下、attache 是输出电压波形。

此致、

伊利扬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊利安、

    最小输入电压为3.8V、因此应在至少3.8V 的电压下测试该器件。 如果我理解正确、您将在 VEN 缓慢上升至2.2V (VEN 阈值)且 VIN = 1.7V (低于 VEN 500mV)的情况下进行测试。 是这样吗? 如果是、请确保 VIN 至少为3.8V、以确保正常运行。

    Sam