This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV705:输出精度曲线

Guru**** 2862450 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV705

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/823998/tlv705-output-accuracy-curve

器件型号:TLV705

大家好、

1.是否有任何有关 Tj 到输出精度的测量数据或曲线?

2.我在数据表中找到了最相关的曲线是图6、但 TI 在3.6V 输出电压下是否具有相同的曲线?

如果没有、如何才能预期偏差与图6进行比较?

非常感谢。

C.T.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 C.T:

    1.是否有任何有关 Tj 到输出精度的测量数据或曲线?

    是的、图6是您应该查看的内容。

    2.我在数据表中找到了最相关的曲线是图6、但 TI 在3.6V 输出电压下是否具有相同的曲线?

    对于该器件、数据表仅提供1.8V 输出。

    如果没有、如何才能预期偏差与图6进行比较?

    TLV705仅适用于固定选项。 但在内部、不同的输出电压只是由内部电阻器从相同的内部基准电压设置的不同增益。 温度范围内的精度偏差主要取决于基准电压。 例如、该器件的基准电压约为0.7V、要获得3.6V、则从1.8V 开始增益为2。  如果由于1.8V 版本上的基准电压而产生1mV 的漂移、则该漂移将变为2mV。 因此、您可以使用图6来了解3.6V 应该如何工作。

    此致、
    Jason Song

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    非常感谢。

    此致、

    C.T.