This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A78:工作原理

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A78

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/845756/tps7a78-operating-principle

器件型号:TPS7A78

您好!

让我确认一下 TPS7A78的工作原理。
① Ω 直流切断、CS→压降、Rs
②Fit μ A 处于30V 输入范围内
③Input 一个电压、例如到 AC+(AC-)引脚的半波整流、并使用 LDO 以低电压输出电压。

我的理解是否正确?

此致、
YUto Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sakai-San、

    我可能需要对您的问题作出更多澄清。 但以下是我的回答:

    ① Ω 直流切断与→Ω 电压降与 Rs -  C 电容器会降低交流线路电压、内部有源电桥会在 SCIN 引脚上产生直流电压。该电压为~(Vout+0.6V)*4或16V (以较低者为准)。  
    ②Fit μ  A 处于30V 输入范围内-如果在直流模式下使用、则输入电压为24VMax。 虽然该器件可耐受30V 电压、但在较高的电压下运行会影响器件的长期可靠性。
    ③Input 一种电压、例如连接至 AC+(AC-)引脚的半波整流、并使用 LDO 以低电压输出电压。-全桥和半桥模式之间的差异仅通过将不具有串联电阻和 Rs 的引脚接地来实现。