请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM22676 我正在设计采用 LM22676MRE-5.0的电路。 在正常条件下、输入将为12V。 在测试条件下、输入将是来自 USB 连接的5V、小于二极管压降。
对于4.5V 至5.0V 的输入、LM22676MRE-5.0的输出是多少?
谢谢、Ken
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我正在设计采用 LM22676MRE-5.0的电路。 在正常条件下、输入将为12V。 在测试条件下、输入将是来自 USB 连接的5V、小于二极管压降。
对于4.5V 至5.0V 的输入、LM22676MRE-5.0的输出是多少?
谢谢、Ken