This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21222-Q1:UCC21222-Q1

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21222-Q1, UCC21520-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/845658/ucc21222-q1-ucc21222-q1

器件型号:UCC21222-Q1
主题中讨论的其他器件: UCC21520-Q1

大家好、团队、

我将 Ucc21222-Q1用于我们的应用。
数据表中提到 VDDA 和 VDDB 引脚的绝对最大电压为20V。
在我们的一个应用中、在最坏的情况下、到这个 VDD 引脚的电压将在大约50us 内变为高电平(超过20V)。 该引脚能否在几微秒内耐受超过20V 的电压?
如果是、它可以承受多少电压、以及它可以承受多长时间的过压?
请求您提供这些数据、这些数据将对我们的应用有所帮助。
谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leelavathi、

    欢迎使用 e2e、感谢您关注我们的产品!

    除了 John 在您参考的原始帖子中所说的内容外、我们不建议使用超出数据表中绝对最大额定值表的器件。

    您要么需要改善电源、使其保持在18V 以下、即建议的最大工作条件、要么如果您无法做到这一点、我们提供的 UCC21520-Q1的额定绝对最大电压为30V、建议工作条件为25V (对于 VDDA-VSSA、VDDB-VSSB)。 VCCI 上仍然有20V 的限制。

    如有任何疑问、请告知我们。