This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3492:调光噪声,如何提高?

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/845652/lm3492-dimming-noise-how-to-improve

器件型号:LM3492

你(们)好  

我们正在实施10位分辨率调光、但 PWM 脉冲宽度限制为300ns、因此我们只能进行3K Hz PWM 调光。  

我们听到了输出电容器振动产生的噪声。  

是否有改善噪音的建议?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PYTsai、您好!

    您可以在互联网上搜索"低噪声陶瓷电容器"或"低可闻噪声陶瓷电容器"。  Murata 是一家解决此问题的制造商、您可以查看他们的信息。

    其他需要尝试的是使用穿孔陶瓷将电容器从 PCB 上去耦。  封装电路板也会有所帮助。  甚至尝试其他电容器制造商也会有所不同。

    此致、