This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3940:LM3940最低负载要求

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/823499/lm3940-lm3940-minimum-load-requirement

器件型号:LM3940

大家好、

LM3940是否具有最低负载要求?

我的 LM3940输出大约为4V、但我不知道原因。

此致、

Keiichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keiichi、

     数据表中没有提到最小负载要求、因此我们可以假设没有。 输出是否振荡? 如果是、这可能是原因。  在较低负载下、如下所示的稳定区域(摘自数据表第10页)具有更严格的 ESR 要求。 ESR 过高或过低会使器件变得不稳定、从而使输出发生振荡。  如果您使用的陶瓷电容器(或 MLCC 多层陶瓷电容器)通常具有非常低的 ESR、请尝试添加一个 与输出电容器串联的电阻器(~0.1欧姆)。  或者使用电解电容器替换陶瓷电容器、因为它们具有相对较高的 ESR。  

    显示 Vin/Vout 的示波器截图和原理图有助于缩小问题范围。 如果可以、请发送。

    此致、

    Chibto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chianti:

    感谢你的答复。

    我尝试过各种电容器、但 输出电压仍然很高。

    今天,我突然发现了这种现象的原因。

    我的电路中的连接错误。

    我将 LM3940的输出与 MCU 的输出相连。

    删除错误的连接没有问题。

    我对我的错误及其造成的任何不便深表歉意。

    此致、

    Keiichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keiichi、

     我很高兴您发现了这个问题。 感谢您的更新。

    此致、

    Chibto