This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS548B22:TPS548B22 VDD 引脚旁路电容

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS548B22

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/824120/tps548b22-tps548b22-vdd-pin-bypass-cap

器件型号:TPS548B22

您好、TI、

SLUSCE4A–JANUARY2017–2017年7月修订版显示了这一点

"TPS548B22器件需要一个高质量陶瓷 X5R 或 X7R 型输入去耦电容器、此电容器在 VDD 引脚上的有效电容值至少为1μF μ F、相对于 AGND "

但在同一文档中、典型应用将 VDD 旁路电容连接到 DRGND。

应在哪个引脚上连接 VDD 引脚的旁路电容? AGND 或 DRGND?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nazif、

    让我来研究一下这个问题、然后返回给您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nazif、

    通常、我建议使用 AGND。  我相信设计人员使用 DRGND 是因为他使用 PVIN 作为 VDD 的输入。  由于 VDD 与 DRGND 相邻、因此这可能也是一个便利问题。  在任何情况下、DGRND 和 AGND 直接连接到 IC 引脚29和30处的 PGND、因此它们都处于同一电位。