This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92511:TPS92511是否可与并联 LED 配合使用

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92511, LM3466

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/823944/tps92511-can-tps92511-be-used-with-paralleled-leds

器件型号:TPS92511
主题中讨论的其他器件: LM3466

你(们)好  

TPS92511是否可与12个并联 LED 配合使用?

如果是、它将有什么潜在风险?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Duodo、

    具有单个电流源的并联 LED 始终存在问题、因为它们本身不会共享电流。  每个 LED 都有一个独特的正向电压、该电压随温度、过程以及流经 LED 的电流而变化。  因此、由于正向电压不匹配、一个 LED 在并联时的电流可能比另一个 LED 大。  

    这可以通过不同的方式加以纠正。  最简单的方法是在每个 LED 灯串中添加一个镇流电阻器(在本例中、您当然需要12个)。  这不是一个完美的解决方案、但可以改善通道间的不匹配。  LM3466等其他器件可强制单独的通道按比例共享。  这实际上会在每个通道中产生线性电流共享。  最后、您可以使用简单的电压前置稳压器创建低电压直流轨(可能比最高正向电压高500mV)、然后为每个 LED 使用简单的多通道线性电流稳压器。  类似 TPS9261x 系列或 TPS9263x 系列的器件。  如果每个 LED 中的电流非常低、TI 产品系列中甚至有更多的选项。  所有 这些都可以通过我们在 www.ti.com 上的参数搜索来获取

    -JP