This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3843A:UC3843A

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: UC3843A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/844000/uc3843a-uc3843a

器件型号:UC3843A

您好!

我有一个具有多个输出值(6V、16V、-16V)的 PLC 电源。 问题是:UC3843A 控制器不启动、VCC 引脚电压始终为7.4V、因此始终处于 UVLO 状态。

电源规格:

它是非隔离式电源。  

2VCM (控制 MOSFET)。

使用光耦合器的反馈电路。

UC3843A 是否被拆除?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmed、

    您的电路中可能存在将 VCC 拉至 UVLO 阈值以下的问题。

    如果不能查看原理图、我只能猜测启动时会出现一些问题。
    如果 VCC 上的电容设置过低、并且 VIN 到 VCC 的启动电阻设置过高、则 VCC 将在系统完全启动之前放电、因为变压器上的辅助绕组无法提供偏置电压。

    您可以发布原理图或自行检查是否可以使用外部偏置电源保持 VCC 大于 UVLO。

    UC3843A 极不可能出现故障。 除非在您的测试过程中可能损坏了它。

    此致

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、

    此致您的回复。 但遗憾的是、PLC 电源是随客户的生产线提供的。 因此我没有它的原理图。

    但是、我将检查您的建议并告诉您结果。 还有一件事、变压器嗡嗡声。 我用一个正常工作的变压器更换了变压器、但仍然嗡嗡声。 我知道的奇怪是、当变压器嗡嗡声时、IC 控制器以非常低的频率运行!! 这很奇怪、因为我的 IC 处于 UVLO 状态。 我更换了 MOSFET、这样我就消除了任何疑问、它仍然嗡嗡声。 :D

    注意:在电源的当前状态期间、它会产生电压、但不会产生额定电压。 额定电压(+6V、+16V、-16V)和产生的电压(+3.32v、+12.2V、-12.2V)。 有线设备? 请记住、我的 VCC 为7.42v。

    此致

    Ahmed

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmed、

    很高兴我能为您提供一些帮助。

    我将关闭此帖子。

    如果您需要进一步的帮助、请打开新帖子。

    此致

    John