This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25606:BQ25606

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25606, BQ24266

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/843937/bq25606-bq25606

器件型号:BQ25606

尊敬的先生/女士

我们正在尝试建立 bq25606在低系统电流输出中消耗的静态电流。 我们仅使用电池为系统供电、并使用 bq25606 SW OUT 作为为电子器件供电的主系统电压。 VBUS 通常处于断开状态(仅用于充电)。

我在数据表…中看不到内部开关稳压器效率数据。例如,如果在 SW 引脚上消耗100uA 到700uA 之间的电流,我们想知道电池(BAT 端子)将消耗多少电流。

我已绘制一个图表,作澄清(随附於后),并提及此事

在我们使用的较旧器件 BQ24266中,我们发现,在上述情况下(700uA),BQ24266从电池获取的电流在2mA 的区域

非常感谢

此致

段落

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paramjit、

    请参阅数据表中的以下规格。 这是 BATFET 完全导通但未进行开关时的静态电流:

    此致、

    Joel H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joel、

    非常感谢您提供的信息。

    正是为了让我正确理解、如果我们将 BQ25606设置为在 SW 引脚上通过4V 电池提供3.5V 的系统电压输出(为我们的系统供电)、并且当我们的系统连接到 SW 端子时进入睡眠状态、 它仅消耗100uA 区域的电流。

    那么、在这种状态下、我们能否假设从电池获取的总电流为100uA + 85uA (最大值)、即总共185uA?

    非常感谢

    此致

    段落

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joel、

    只是一个快速备注、询问您是否有机会 查看我之前的查询?

    谢谢

    段落

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是正确的段落

    此致、

    Joel H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joel、

    好的、非常感谢您的所有帮助。

    段落