尊敬的先生/女士
我们正在尝试建立 bq25606在低系统电流输出中消耗的静态电流。 我们仅使用电池为系统供电、并使用 bq25606 SW OUT 作为为电子器件供电的主系统电压。 VBUS 通常处于断开状态(仅用于充电)。
我在数据表…中看不到内部开关稳压器效率数据。例如,如果在 SW 引脚上消耗100uA 到700uA 之间的电流,我们想知道电池(BAT 端子)将消耗多少电流。
在我们使用的较旧器件 BQ24266中,我们发现,在上述情况下(700uA),BQ24266从电池获取的电流在2mA 的区域
非常感谢
此致
段落