This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2947:监控引脚(V1-V4)之间的阻抗

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ2947

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/823449/bq2947-impedance-between-monitoring-pin-v1-v4

器件型号:BQ2947

您好!

BQ2947上有监控电压(V1-V4)引脚。 请告诉我每个引脚的阻抗是多少?

谢谢、

猪排

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、如果您在此电路上有等效电路、请分享。

    谢谢、

    猪排

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    猪排、

    我将查看此内容、并在明天返回给您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    猪排、

    此引脚的输入阻抗相当高、我们估计大约为10M Ω 或更高。 但是、我们无法提供等效电路、因为此信息受到保护。