This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5002:推荐使用的最佳升压器件、可从12V 电源轨生成40V 电压

Guru**** 2771035 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5002, LM5001, LMR64010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/845622/lm5002-the-best-recommended-boost-device-to-generate-40v-from-12v-rail

器件型号:LM5002
主题中讨论的其他器件: LM5001LMR64010

大家好、

我的客户只是在寻找升压器件、以便从12V 电压轨生成40V@100mA 电流。

您能告诉我推荐的最佳器件、例如用例吗?

目前、第一个候选器件是 LM5002。

此致、

Takashi Onawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Onawa-San、您好!

    LM5002电流限制最小值为0.4A。 我建议您使用 LM5001。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Liu -San、

    感谢您对这一建议和更好的建议的及时响应。
    然后、我注意 到 LMR64010也可能满足他们的要求。 您认为 LMR64010可用于生成40V 电压吗?

    此致、

    Takashi Onawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Onawa-San、您好!

    LMR64010 SW 引脚的最大电压为40V。 最好留出一些余量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Liu -San、

    感谢您对此做出及时响应。 我同意您的意见、我会向他们推荐 LM5001。


    此致、

    Takashi Onawa