This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61256:在短接 BTW A1/A2和 A3上运行

Guru**** 2503345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61256

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/845305/tps61256-operation-at-the-short-connection-btw-a1-a2-and-a3

器件型号:TPS61256

您好!

在 TPS61256引脚分配中、Vout (A1、A2)和 Vin (A3)彼此相邻。

如果这些(Vout 和 VIN)由于安装故障而短路、IC 如何工作?
5V 输出不应明显输出、但 IC 是否会继续工作以获得5V 电压? 或者是否有停止操作的函数?

此致、

H.Someno

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hidekazu:

    我们支持此器件的专家目前正在放假。 我将向他们发送一条通知。  请等到星期二才得到他们的建议。

    此外、我对这个问题的目的感兴趣。 您希望它在不进行调节的情况下持续提供负载、还是害怕损坏 前级?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Minqiu-San、

    感谢您的支持。

    我将等待各位专家对这个问题的评论。

    此问题用于验证客户的设计 FMEA。  没有特别的问题。

    此致、

    H.Someno

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Someno-San、

    如果 Vout 和 Vin 引脚由于安装故障而短路、则 Vout 引脚电压与 Vin 保持相同。 由于 FB 引脚电压始终小于基准电压、因此器件将更改占空比并尝试从输入端汲取更多电流以增大 Vout。 最后、该器件将保持开关状态、但 Fsw 现在低于典型值3.5MHz、电感器电流保持高电平、类似于短路情况。 在这种情况下、IC 将很热。

    在这种情况下、只需将 EN 引脚逻辑低电平来禁用器件。