This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40200:无输出电压和振荡频率误差

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40200
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/845236/tps40200-no-vout-and-oscillation-frequency-error

器件型号:TPS40200

您好、E2E、

( https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/840537 : Andy 的回复已停止。)

请告诉我该器件的相关信息。
一天、使用 的 TPS40200终端设备 在正常运行期间已损坏。 两年前、我们的客户曾对该终端设备进行了藐视。

SS 引脚电压上升至超过8V、达到约13V。
我找到了折页帖子。
e2e.ti.com/.../2428176
我认为这篇文章的内容与我们的案例类似。

问题;
 以前 的帖子是否已解决?
 -  TPS40200 具有用于 SS 引脚的电压钳位电路。 TI 是否知道 SS 引脚电压上升到13V 以上的原因?
 - Vsst 内部稳压器是否损坏? 什么是原因?
   - TPS40200是否具有 CSS 容量的上限?

此致、
ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的联系、由于团队正在度假、因此之前的电子邮件回复将延迟、并将在明天返回工作岗位。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AcGuy、您好。

    我会向您发送电子邮件以解答您的问题。

    B R

    Andy