This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5030:LM5030上拉推

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5030, UC2827-2, UCC2808A-1, UCC2808A-2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/823919/lm5030-lm5030-push-pull-step-up

器件型号:LM5030
主题中讨论的其他器件: UC2827-2UCC2808A-1UCC2808A-2

尊敬的 TI 团队

我想将12VDC 升至350VDC ~ 380VDC (300W 和 峰值负载600W)。 我为推挽式转换器选择 LM5030。

我有几个问题要问
LM5030适合该应用?
2. LM5030的工作 PWM 频率是否可以低于100KHz?
UC2827-2 电流馈入推挽 适用于此应用?

此致

沃查章洪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Watchhchaong、

    您可以将 LM5030用于此类应用、但100kHz 低于 IC 的最小工作振荡器频率。

    您应考虑使用 UCC2808A-1或 UCC2808A-2、这是另一个推挽控制器、可在100kHz 频率下运行

    检查您在问题3中指定的器件型号。
    这似乎不是有效的 TI 器件型号。

    此致

    John