This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC5929:低 VLED

Guru**** 2551760 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/845578/tlc5929-low-vled

器件型号:TLC5929

您好!

最大短路检测电压如下所示为 Vcc*0.65。

在 VLED 较低(即1.6V)的情况下,由于 Vcc-1.6V=3.4V >Vcc*0.65=3.25V,因此检测到短路。

我们无法在 Vcc=5V 时使用低 VLED 吗?

你有解决方案吗?

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuramochi、

        是的。 在这种情况下、您必须降低 VLED 的电压或忽略短路故障状态。