This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92314A:T8管的非隔离式

Guru**** 1774980 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92314A, TPS92314, TPS92210
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/844875/tps92314a-non_isolated-for-t8-tube

器件型号:TPS92314A
主题中讨论的其他器件: PMP4347PMP4362PMP8007TPS92314TPS92210

你好

我发现 TI 有4种采用 TPS92314A 的 T8管参考设计。

对于通用(AC85-265)设计、PMP4347似乎是很好的参考、但是

您是否有采用通用(AC85-265) T8管的非隔离式参考设计?

使用非隔离式器件实现通用是否存在技术难题? (很抱歉,有这样一个根本问题)。

客户认为 变压器高度是 T8管的关键。

PMP4347 AC85-265V 隔离式

PMP4362 AC198-264V 隔离式

PMP8449 AC250-305V 隔离式

PMP8007 AC198-26V4非隔离式

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kanji、

    隔离式降压/升压转换器会将输出电压置于整流交流电之上、这对它们来说是可以的吗?  它可以使设计的工作电压更高、这会影响安全要求。

    还有一些降压设计可以工作、但在较低的交流输入电压下、THD 可能会很高。  通过降低 LED 堆叠电压可以更好地实现这一点。  有关示例、请参阅 PMP3672。

    您查看过的设计是高电压设计。  为了使这些在通用电压下正常工作、变压器/电感器需要更大。  这些设计的诀窍是变压器/电感器。  其中一种降压/升压设计使用两个串联的 EFD15电感器来为设计提供足够的储能、并且它仍然仅是高电压。  它通常不能在85 VAC 输入下工作。  反激式或降压/升压转换器必须存储能量才能传输到负载、这决定了变压器/电感器的尺寸。

    对于隔离式、它们是否需要初级侧调节(无光耦合器反馈)?

    对于非隔离式、他们是否只希望降压/升压拓扑?

    PMP4347设计可修改为降压/升压设计。  它需要一个新的变压器/电感器设计以及其它更改。

    效率有多重要?  提出这个问题的一个原因是、TPS92314的 VCC 可由整流交流的线性电路生成。  在高压线路上、产生此情况的 MOSFET 需要消耗高达700mW 的功率。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Irwin-San

    感谢 您的准确而快速的回答。

    我今天已经和客户交谈过。 客户觉得 PMP3672外观不错,因为它是非隔离式/几乎与他们的规格相同。

    使用 TPS92210光耦合器时应该很好、因为 PCB 长度足够(300 mm)。


    事实上,客户说他们找不到任何第三方可以制造8mm 高度自定义变压器,因此他们更喜欢非隔离式。


    客户规格是

    VIN  85-230V、用于日本100/200V
    输出电压70V (2.4V * 28系列=67.2V)
    输出电流 为400mA
    THD TBD (日本 LED 照明的谐波调节在2019年发生了变化,但25%应该是最差的)。
    尺寸 30mm x 18mm x 8mm、适用于 T8管

    客户希望了解如何更改 PMP3672中 L1~L5和其他器件值的规格。

    www.ti.com/.../slvr948.pdf

    无论如何、我已经为 TPS92210EVM 设计工具11.01.26下载了 sluc242。

    但是、我没有在其中找到"非隔离"工作表。 (其 PFC 反激式(隔离式)拓扑。)

    请告诉我们如何更改 PMP3672中的值吗?

    感谢您的合作


    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kanji、

    为了保持 THD 较低、此拓扑的 LED 灯串电压需要更低。  LED 灯串与整流交流电压串联、因此在整流交流电压高于 LED 堆叠电压之前、电流不能流向 LED。  400mA 时67.2V 为26.9W、对吗?  PMP3672的功率级别为15W。

    让我知道他们可以为 LED 堆栈电压做些什么、因为67.2V 的 THD 将比 PMP3672更高。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Irwin-San

    感谢 您的及时评论。

    是的、客户的规格是 67.2V x 400mA=26.9W

    但 我知道 、根据您的建议、降低 THD 对于高 LED 电压非常困难。

    我将再次与客户讨论他们的规格。

    再次感谢你