This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3644:关于 LM3644/LM3644TT 的 LED 电流斜升/斜降

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3644

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/823899/lm3644-about-led-current-ramp-up-down-of-lm3644-lm3644tt

器件型号:LM3644
关于 LM3644/LM3644TT 的 LED 电流斜升/斜降
请告诉我闪光灯模式和手电筒模式的 Trise 和 Tfall。
此外、请告诉我前提条件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      对于手电筒模式、斜坡时间由寄存器0x08设置;

      对于闪光灯模式、Trise 在导通模式下约为35us、在升压模式下约为200us。

      最好是向我们分享我们的特殊应用和要求。 SINE LM3644支持 IR 模式、支持快速调光脉冲和频率

    此致

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    电筒电流斜坡时间
    计时设置寄存器(0x08)
    位[6:4]:000 =无斜坡  ⇒ ILED 关闭?
    此外、这是否意味着在 FALSH 模式和手电筒模式下没有 Tfall 调节?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

      当您将手电筒斜坡时间设置为"无斜坡"时、这意味着 输出所需手电筒电流的时间非常短、这并不意味着关闭。

      是的、没有关于长时间的规格。

    此致

    肖恩