This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3431:精度更高的 WDT 器件

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/845309/tps3431-better-accurate-wdt-device

器件型号:TPS3431

您好、先生、

我的客户正在寻找精度更高的 WDT 器件、正如我在 ti.oCM 上看到的、TPS3431是精度为15%的 WDT 器件、您还有其他建议吗?

~正在寻找一个具有全温度范围(-40 ̊ C + 125)的10%精度 WDT 或更好的解决方案。

非常感谢、

Patrick   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    我们的 TPS343x 系列看门狗是我们看门狗系列中最精确的。 恐怕我们当前产品系列中没有任何限制10%精度的看门狗。

    谢谢、
    Abhinav。