您好、TI、
ACDRV 不会触发 ACFET 和 RBFET、我已经在本主题 https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/p/844044/3122867#3122867中对此进行了说明
我们希望澄清一些对 BQ24773的疑问、我在下面提到了这些问题、
1、作为共享映像1、CMSRC+5.9V 的 BQ24773的含义是...? CMSRC 上的5伏输入适配器所需的电压是多少?
映像1.
对 ACDRV 电荷泵的要求、这会影响 ACDRV
作为共享映像2、ACDET 需要超过2.4V 的电压。
ACOVP I/P 的要求条件和电压是多少?
图像2.
BQ24773所需的最小电压和电流是多少?
6.有任何标准连接器需要识别 I/P 电源。
7.为什么 ACDRV 不改变电压电平并驱动 ACFET 和 RBFET,如何找出此问题的根本原因?
8.根据其他论坛的讨论,我们注意到每个人都在遭受这一问题的痛苦,而且没有找到这一问题的任何解决办法...?
9.本部分有任何缺陷...?
我需要尽早找出问题 、因为我们已经花了太多时间来解决问题、感谢您的宝贵回答
谢谢、此致、
Rahul Surawase