This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24773:BQ24773 ACDRV 不会触发 ACFET &放大器;RBFET

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24773

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/844633/bq24773-bq24773-acdrv-not-going-to-trigger-acfet-rbfet

器件型号:BQ24773

您好、TI、  
        ACDRV 不会触发 ACFET 和 RBFET、我已经在本主题 https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/p/844044/3122867#3122867中对此进行了说明

我们希望澄清一些对 BQ24773的疑问、我在下面提到了这些问题、

1、作为共享映像1、CMSRC+5.9V 的 BQ24773的含义是...? CMSRC 上的5伏输入适配器所需的电压是多少?

映像1.


对 ACDRV 电荷泵的要求、这会影响 ACDRV  
作为共享映像2、ACDET 需要超过2.4V 的电压。
ACOVP I/P 的要求条件和电压是多少?  

图像2.

BQ24773所需的最小电压和电流是多少?
6.有任何标准连接器需要识别 I/P 电源。
7.为什么 ACDRV 不改变电压电平并驱动 ACFET 和 RBFET,如何找出此问题的根本原因?
8.根据其他论坛的讨论,我们注意到每个人都在遭受这一问题的痛苦,而且没有找到这一问题的任何解决办法...?  
9.本部分有任何缺陷...?
 

我需要尽早找出问题 、因为我们已经花了太多时间来解决问题、感谢您的宝贵回答

谢谢、此致、
Rahul Surawase  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TI、  
           此外、检查 ACDET > 2.4、但 ACDRV 电压没有变化  
    对于 ACDET= 2.7V、我们将 R1=390K 和 R2=470K 替换为
    如果需要根据数据表将 ACDET 设置为>2.4伏  
    在 TI BQ24773评估参考设计中、ACDET 设置为0.65V...?

    谢谢、此致、
    Rahul Surawase   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Rahul、

    这是 ACDRV 电压的基准电压。 ACDRV 应比 CMSRC 电压高5.9-6V。

    电荷泵以 CMSRC 电压为基准。 您需要满足 ACOK 条件才能使电荷泵激活。

    3.是的、ACDET 需要超过2.4V 的电压才能操作转换器。 它必须大于0.6V 才能使 IC 处于活动状态。

    4.在 EC 表的 输入过压比较器(ACOVP)部分中可以找到 ACOVP 保护的电压。

    5.在 EC 表的章节中可以找到 BQ24773运行时的重要电压阈值: ACOK 比较器、 欠压锁定比较器(UVLO)、 睡眠比较器(VCC_BAT)、 运行条件和 7.3节建议运行条件

    6.无标准连接器。 将输入电压输入到 VCC 和 ACDET 以及充电器的其余部分、显然是接地。  

    7.我确认您遵循 第8.3.3节"系统电源选择"中有关 ACFET CGS 和 CGD 的描述。

    8.我想我们需要查看一个显示 ACDRV 电压和 CMSRC 电压、VCC 电压和 SRN 电压的启动波形。 您应该将 ACDRV 电压与 CMSRC 电压接地点重叠。 我还将至少以500mV/div 捕获 ACDET 电压、以捕获输入的变化。  

    9.我们还不能这样说。 我还建议使用 EVM 进行测试、以验证您是否也在 EVM 上看到了这一点。

    此致、

    Joel H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Rahul、

    我将关闭此主题、我们将在您的另一个主题中就同一问题进行通信:

    https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/845274

    此致、

    Joel H