This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895:当 VBAT 降至阈值时、是否可以发送中断信号?

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/822377/bq25895-can-we-send-interrupt-signal-when-vbat-falls-to-a-threshold

器件型号:BQ25895

您好!

我的客户希望 BQ25895能够在 VBAT 降至阈值时发送中断来唤醒处理器。 有可能吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅以下 d/s

    8.2.9.2主机中断(INT)

    在某些应用中、主机并不总是监控充电器的运行。 INT 会在器件运行时通知系统。 µs 事件将生成256 μ s INT 脉冲。

    •已识别 USB/适配器源(通过 PSEL 或 DPDM 检测、使用 OTG 引脚)

    •检测到良好的输入源–VBUS 高于电池(不处于睡眠状态)–VBUS 低于 VACOV 阈值–当施加 IBADSRC (典型值30mA)电流(不是不良电源)时、VBUS 高于 VVBUSMIN (典型值3.8V)

    •已删除输入

    •充电完成

    •REG0C 中的任何故障事件

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么答案是否定的、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    不可以、设备无法。

    谢谢、

    宁。