请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25895 您好!
我的客户希望 BQ25895能够在 VBAT 降至阈值时发送中断来唤醒处理器。 有可能吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
请参阅以下 d/s
8.2.9.2主机中断(INT)
在某些应用中、主机并不总是监控充电器的运行。 INT 会在器件运行时通知系统。 µs 事件将生成256 μ s INT 脉冲。
•已识别 USB/适配器源(通过 PSEL 或 DPDM 检测、使用 OTG 引脚)
•检测到良好的输入源–VBUS 高于电池(不处于睡眠状态)–VBUS 低于 VACOV 阈值–当施加 IBADSRC (典型值30mA)电流(不是不良电源)时、VBUS 高于 VVBUSMIN (典型值3.8V)
•已删除输入
•充电完成
•REG0C 中的任何故障事件
谢谢、
宁。