This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27710:关于 Ton Time。

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/821960/ucc27710-about-ton-time

器件型号:UCC27710

你(们)好。

我想知道脉冲导通时间。

脉冲导通时间有多长?

根据数据表,它仅注销时间。

此致。
Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kengo、

    感谢您关注 UCC27710。 我可能需要详细了解您有关脉冲导通时间的问题。 我将假设您是指将更改驱动器输出的最小输入脉冲。 最小高电平脉冲和最小低电平脉冲在数据表中均指定为 tON 和 tOFF。 两者的典型值均为40ns、tON 的最大值为60ns、tOFF 的最大值为75ns。 任何小于这些值的驱动器输入脉冲都将被驱动器拒绝、LO 或 HO 将不会响应。 请参见下面的。


    如果您指的是死区时间 DT、这确实保证了 LO 和 HO 都关断的最短时间、LI 和 HI 输入上没有死区时间。 否则、在数据表中指定的140ns 传播延迟时间之后、HO 和 LO 遵循 LI 和 HI 输入。

    请确认这是否能解决您的问题、或者您可以在此主题上发布其他问题。

    此致、


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Richard。

    感谢您的快速响应。

    我想知道 Ton 时间。

    因此、数据表仅显示最短时间。

    我认为该驱动器没有最大值。

    此致。

    Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kengo、

    感谢您的澄清。 UCC27710输出可在直流导通状态下运行、如下面的数据表第8.4.3节所述。

    考虑 HB 偏置如果 HO 预计在直流导通状态下运行、则需要为 HB 提供浮动偏置电源、因为自举 HB 偏置在直流导通状态下不会维持 HB 到 HS 的偏置。 此外、两个驱动器输入不能同时为高电平、否则两个输出都将强制进入低电平状态。

    请确认这是否能解决您的问题、或者您可以在此主题上发布其他问题。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Richard。

    感谢您的友好解释。

    您能告诉我以下有关保护的陈述的含义吗?

    'UCC27710包括保护功能、当输入保持开路或不符合最小输入脉冲宽度规格时、输出保持低电平。''(第12页、过视)

    我不明白最小输入脉冲的含义。

    此致。
    Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Richard。

    您如何看待我的问题?

    我希望尽快收到您的建议。

    此致。

    Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kengo、

    很抱歉、回复延迟了一段时间<因为我已离开办公室几天。

    您 对最小输入脉冲含义有疑问。 UCC27710具有一个输入滤波器、可抑制对小输入脉冲的响应、从而提高驱动器的抗噪性能。 有一个 Ton 参数和 Toff 参数、用于定义驱动器输入上的脉冲宽度、从而导致驱动器输出改变状态。 Ton 是正脉冲宽度、Toff 是负脉冲宽度、Ton 和 Toff 的典型规格均为40ns、这意味着任何小于40ns 的脉冲都将被驱动器拒绝并导致输出不会改变状态。

    UCC27710数据表中的第8.4节介绍了最小输入脉冲功能、并提供了时序图。

    请确认这是否能解决您的问题、或者您可以在此主题中发布其他问题。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Richard。

    非常感谢您的回答。

    我明白了。

    如果还有其他问题、我将发布另一个主题。

    此致。

    Kengo。