This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PTR08060W:高静态电流

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: PTR08060W

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/845298/ptr08060w-high-quiescent-current

器件型号:PTR08060W

PTR08060W 在无负载、1mA 电阻负载和0.5A 负载下的电流消耗为50mA。 输入电压为10.8V、输出设置为5V。 输入端有一个100uF 电解电容、输出端有一个100uF 电解电容。 根据数据表、该电阻器设置为5V 输出。

在多个器件上可以看到相同的行为。 数据表中没有提到静态电流。 。  

是正常行为吗?

我们有一些高达1A 至1.2A 的高负载、持续1分钟左右、否则直流/直流转换器将提供~1mA 的负载。 因为我们使用的是电池。 处于睡眠模式时的50mA 开销将使其对于具有低占空比的电池电源应用无用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frasor、

    我在工作台上运行了一些测试、以仔细检查结果、这是正常行为。 预计会出现~50mA IQ。
    针对电池应用的建议:在低功耗模式下通过向抑制引脚(1)施加低电平接地信号来禁用器件、并在退出睡眠模式时启用。

    此致、
    Alejandro