This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP38512-ADJ:LP38512-ADJ (SO)和 TPS7A90的 Theta_JA

Guru**** 687860 points
Other Parts Discussed in Thread: LP38512-ADJ, TPS7A90, LP38512
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/823537/lp38512-adj-theta_ja-of-lp38512-adj-so-and-tps7a90

器件型号:LP38512-ADJ
主题中讨论的其他器件: TPS7A90LP38512

您好!

 
我想对项目使用 TPS7A90或 LP38512-ADJ (SO 封装)。
我想选择具有更好热性能的器件。
然后、我比较了两个器件的 Theta_JA。
LP38512-adj (SO)的 Theta_JA 为168 C/W、而 TPS7A90为56.9 C/W

是否在相同条件下指定了两个 Theta_JA 参数?

我认为 Theta_JA 是 JEDEC 标准、它应该处于相同的条件、以便能够比较封装热性能。
但我觉得 LP38512-adj (SO)的 Theta_JA (168 C/W)过高,尽管它具有电源板。  

此致、
OBA

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oba、

    在我看来、在 LP38512的 PDS 中列出的 Theta_JA 值也更高。 但是、如果仔细查看数据表的其余部分、这不是使用 JDEC 标准完成的。 数据表中确实有一些其他图显示了 Theta_JA 随不同热通路计数(图23)和不同铜面积(图25)的变化。 通过适当的布局和考虑热性能、 您可以使用用于 LP38512的 SO PowerPAD 封装获得更好的 Theta_JA 值。  

    正如我们大多数其他 LDO 一样、TPS7A90的 Theta_JA 值使用 JEDEC 标准。

    此致、
    Jason Song