主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO
大家好、
我正在尝试使用子命令通过 I2C 对 BQ35100进行编程。
是否有用于读取不同寄存器的示例库或代码?
现在、我基本上得到相同的响应、但我无法验证响应是否正常。
此外、我想知道是否甚至可以在不使用 bqStudio 或评估板的情况下使用 BQ35100。
希望是这样、因为 IC 将集成在 PCB 中。
感谢您的帮助!
--------------------------------------
I2cWriteBuffer(&I2C, 0x55<<1, 0x00, CMC, 2);
I2cReadBuffer (&I2C、0x55<<1、0x00、数据、6);
给出了值 000000002409
--------------------------------------
我启用了 GE 引脚、然后尝试进入校准模式:
uint8_t cmd_1_[2]={0x00、0x81};
uint8_t cmd_2[2]={0x00、0x00};
I2cWriteBuffer (&I2C、0x55<<1、0x0000、CMD_1、2);
I2cWriteBuffer (&I2C、0x55<<1、0x0000、CMD_2、2);
I2cReadBuffer (&I2C、0x55<<1、0x00、数据、6);
读取控制状态将得到值2080。 据我了解、这意味着器件存在闪存问题?
----------------------------------
I2cReadBuffer (&I2C、0x55<<1、0x0001、DATA、6);
读取器件信息将得到值2000。