This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PoE+@19.5VDC 反激式

Guru**** 2539050 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/845478/poe-19-5vdc-flyback

大家好、 我正在寻找一款输出19.5VDC@1.2A 或更高版本的具有成本效益的 POE+参考设计、或者24VDC 输出可能也是可以的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bruce、您好!

    感谢您的提问。 我向您发送了一个连接请求、以便在私人信使中进一步讨论。  

    我要问的一个问题是、如果我们切换到24V 设计、我们是否将输出电流降低到1A 或需要将其保持在1.2A? 我们可以在私人信使中进行更多的交谈、我可以向您发送有关我们现在所拥有的选项的更多信息。  

    感谢您关注 TI PoE 解决方案!

    此致、

    Michael Pahl