This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22919:智能下拉

Guru**** 2514385 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22919

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/845261/tps22919-smart-pull-down

器件型号:TPS22919

当使用带有附加电路的 TPS22919按下战术开关时、我想关闭所有电路。

当 ON 引脚> VIH 时、根据数据表断开智能下拉电阻时、

我放置了10M Ω 上拉电阻器、以便最大限度地减小泄漏电流。

此电路是否正常工作?

e2e.ti.com/.../7444.power.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    我认为使用10Mohm 电阻可能会在战术开关的后续开启过程中导致一些问题。 10M 电阻器上的压降可能过大、导致电压和 ON 引脚不会超过 V_IH。

    我认为将该电阻降至1M 或100k 可能是有益的。

    另一种选择是在 IN 和 ON 之间使用战术开关、并使用电阻器作为从 ON 到 GND 的下拉电阻器