This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5175:LM5175能否采用输入电压= 3.5 ~ 24V 来生成5V 30A 输出?

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5175

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/823465/lm5175-can-lm5175-take-in-vin-3-5-24v-to-generate-5v-30a-output

器件型号:LM5175

你(们)好  

LM5175的 输入电压= 3.5 ~ 24V 是否可以生成 5V 30A 输出?  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 PY:

    根据数据表、其 VIN 工作电压低至3.5V。  答案是肯定的。  如果您需要参考设计、请向 PDS 组提出申请。

    谢谢

    应用工程学 Yohao Xi。