This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS706:TPS706反向电流

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS706

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/823439/tps706-tps706-reverse-current

器件型号:TPS706

你好!

我想知道 TPS706的 Irev 是否正在考虑流经输出电阻器的电流。 例如、如果输入电压为0V、输出电压为3V、则流经输出引脚的总电流将是多少。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     反向电流是流入输出引脚的电流、其中大部分流经输出电阻器。 如果 Vin=0V 且 Vout=5V、则流经输出引脚的总电流约为100nA (类型)。