This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A78EVM-011:测试设置

Guru**** 2391695 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A78

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/845435/tps7a78evm-011-test-set-up

器件型号:TPS7A78EVM-011
主题中讨论的其他器件:TPS7A78

您好!

我们计划在 TPS7A78EVM 上执行一些热插拔和+/-1kV 浪涌测试。

您能否确认电阻器 R5/R6/R7是否可用于改进抗扰度性能?

我们是否应该调整它们的值以保证流经 AC+/-引脚的电流< 2.5A (如 DS 中的表6.3所示)?

非常感谢您的参与

kr

Vincenzo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincenzo:

    关键电阻器为 R5或 R6。 EVM 上的值大小根据 RV1的最大钳位电压而定。 如上所述、thsi 可确保在输入暂态/浪涌情况下流入器件的浪涌电流保持在2.5A 以下。 对于热插拔、最大峰值电压会低得多、因此如果不考虑输入线路瞬态或浪涌、您可以使用峰值交流电压/2.5A 来确定从 C15到 TPS7A78的路径中的总电阻。

    如果在全桥模式下有人意外地将接地的示波器连接到输出、则 R7会防止损坏器件。 当然不建议这样做,但我们承认这种做法可能会发生。  

    我希望这能回答你的问题。