This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2121:TPS2121反向电流和电池

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2121, LM66100, TPS2115A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/844714/tps2121-tps2121-reverse-current-and-batteries

器件型号:TPS2121
主题中讨论的其他器件: LM66100TPS2115A

您好!

我正在尝试使用 TPS2121制定热插拔电池方案。 功耗约为20mA。 我的方案如下。 IN1是将用作主电源的通用电池(也将充电)。 IN2是备用电池、仅在更换主电池时使用。 这就是 CP2接地的原因。 BAT1为锂离子4.2V 4000mAh、BAT2为 Li-SOCl2 3.7V 1200mAh。

 

电源开关看起来不错、工作正常、但有两个问题:

-当 BAT2电压> BAT1电压时,有从 BAT2到 BAT1的充电电流。 此外、当 BAT1电压> BAT2电压时、有从 BAT1到 BAT2的充电电流。

-从 BAT2开始、我具有大约150-500uA 的恒定放电。 是否有办法减少这种情况? Rilm 是否会影响该电流?

感谢你的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Petar:

    您能向我们展示一下该反向充电电流的示波器截图吗? 通道之间不应有任何流。 另外、您能否描述一下您看到150-500uA 放电的情况。 当 VBAT2为输出供电时是这样吗?

    顺便说一下、您是在 VCOMP 模式下使用 TPS2121、还是在设置优先级。 您已根据原理图设置了 PR1基准、但根据您的用例、您将其用作 OR-ing 电路?

    如果这是一个纯 OR-ing 电路、我认为2x LM66100可以成为更好的拓扑、因为您的负载电流和输入电压非常低。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreyas、您好、感谢您的快速回复。

    我使用万用表测量充电电流。 我将尝试向您展示一个示波器。 数据表显示、反向电流保护的工作电流范围为0.2A。 对吗? 当 VBAT1为输出供电且 VBAT1 < VBAT2时、这种150-500uA 放电。

    在第一个迭代中、CP2具有分压器、但它从 BAT2消耗。 因此、我决定将其降至 GND。 是否可以在不使用分压器的情况下将 PR1设置为 VBAT1?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Petar:

    反向电流阻断是从输出到输入指定的。 我认为这里不是这样。 在该器件中、两个通道均未导通。

    我想您看到的是从 IN 到 OUT 的泄漏电流。 在该器件的工作温度范围内、这种电流介于-500uA 至500uA 之间。 只要 INx 和 OUT 之间存在电压差、就会发生这种情况。 请参阅数据表上的电气特性表。

    您对多路复用器解决方案的要求是什么? 您需要优先级还是仅关心二极管 OR-ing?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想设置 IN1的优先级和 IN2的最大电池节电条件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Petar:

    根据您的电压、负载和多路复用器要求、我建议使用 TPS2115A。

    它适用于较低的电压范围、可设置优先级、并且泄漏比 TPS2121更低。  

    感谢您在设计中选择 TI 电源开关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreyas、您好!

    非常感谢您的支持、我们几乎完成了我们的任务。 我们设法克服了电流泄漏问题。 问题出在 TPS2121故障。 我们对原理图进行了一些更改、但发现了低于2.4V 的压降问题。 我们的目标是根据 ATMHz 128 VCC 的最低要求将最大压降降至2.8V。

    e2e.ti.com/.../ldo_5F00_IN_5F00_OUT_5F00_wave_5F00_CSV.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Petar:

    在切换期间、该输出电压降是正确的? 您可以通过两种方法解决此问题:

    添加更多的输出电容、以便在切换期间为下游负载提供能量。 但这会增加浪涌电流。

    2. TPS2121能够在 XCOMP 模式下执行快速切换。 此操作将 PR1和 CP2电压与触发切换进行比较。 有关快速开关的更多信息、请参阅数据表上的第9.3.7节。

    如果您有其他问题、请告诉我。