This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65217CEVM:如何连接未使用的引脚

Guru**** 2394305 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65217, TPS65218D0

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/844798/tps65217cevm-how-to-connect-unused-pin

器件型号:TPS65217CEVM
主题中讨论的其他器件:TPS65217TPS65218D0

我不想在 TPS65217C 上使用充电器块。

如何连接特定 未使用的引脚 SYS、BAT、BAT_SENSE 和 TS。

我直接从外部系统连接 VIN_DCDC1、2、3/VINLDO/LDO3、4_IN。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jung、

    您可以直接向 BAT 引脚提供4-5V 直流电源。 在这种情况下、BAT_SENSE 应短接至 BAT、TS 引脚应通过10kOhm 电阻端接至 GND (在25C 下模拟10kOhm NTC)。 当仅为 BAT 供电时、您需要按下连接到 PB_IN 的按钮以创建系统唤醒事件。

    或者、您可以提供5V 直流至交流(或 USB)引脚。 在这种情况下、BAT_SENSE 仍应短接至 BAT、但该网络应通过1k Ω 电阻端接至 GND。 TS 可保持悬空。 当为交流(或 USB)供电时、无需按下按钮即可唤醒系统。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、感谢您的评论。

    我需要作更多的解释。

    我 可以 在电路中使用另一个开关充电器。

    我 将直接提供 VINLOD、VIND_DCDC、LDO_IN (不是 BAT 引脚)。 我不需要连接 BAT 引脚。

    因为电池是通过开关充电器连接的。

    在本例中为。   如何留下 SYS 和 BAT 引脚?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jung、

    在您使用单独电池充电器的情况下、我会考虑使用 TPS65218D0而不是 TPS65217。 如果您不在 TPS65217 PMIC 上使用 WLED 驱动器功能、情况尤其如此。 TPS65218D0仍适用于电池供电系统、但它不集成电池充电器或 WLED 驱动器。

    如果您必须使用 TPS65217,则仍有2个选项:

    将主电源(开关电池充电器的输出)连接到交流引脚以及 VINLDO 和 VIN_DCDCx 电源轨输入。 在这种情况下、BAT_SENSE 仍应短接至 BAT、但该网络应通过1k Ω 电阻端接至 GND。 TS 可保持悬空。 当为交流(或 USB)供电时、无需按下按钮即可唤醒系统。 注意:SYS 引脚也必须接线、但它只能连接到4.7uF  输出电容器、不能为任何电源轨供电。 建议使用的22uF 电容器可降至4.7uF、因为该引脚不再用作电流路径。

     

    另一种解决 方案仍然是将主电源(开关电池充电器的输出)直接连接到 BAT 引脚、并连接到 VINLDO 和 VIN_DCDCx 电源轨输入。  在这种情况下、BAT_SENSE 应短接至 BAT、TS 引脚应通过10kOhm 电阻端接至 GND (在25C 下模拟10kOhm NTC)。  注1:SYS 引脚也必须接线、但它只能连接到4.7uF  输出电容器、不能为任何电源轨供电。  注2:当 BAT 被用作唯一电源时、需要按下按钮来唤醒 PMIC、因此针对这一点的权变措施是将 PB_IN 短接至 PGOOD。 在上电序列之前、PGOOD 为低电平、看起来就像按下按钮。 当系统打开且加电序列完成时,PGOOD 会变为高电平,您将避免长按键(如果 PB_IN 在>8s 内处于低电平则会发生这种情况)。

     

    如您所见、当不使用电池充电器时、使用 TPS65217会有点复杂。 因此、我建议改用 TPS65218D0。