This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22975:故障模式

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/845258/tps22975-failure-mode

器件型号:TPS22975

您好的支持团队。

如果对 VIN 输入施加超过绝对"6V"(例如20V)的电压、将会出现哪种故障模式?
是开路故障还是短路故障?

如果发生上述故障、是否会排放烟雾或火灾?
请告诉我它是否以暴力传播火灾或烧伤。

此致、
DIE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dice-K、

    任何违反 ABS 的行为。 最大 额定值可能会导致电过载事件(EOS)、从而损坏器件。 因此、建议不要违反此规范。 当此部件由于 EOS 而发生故障时、TI 不会规范或保证故障模式、因为 EOS 事件会导致各种损坏结果。

    如果您希望在输入端看到更高的电压、我强烈建议使用某种输入电源保护  、例如电子保险丝:www.ti.com/.../overview.html 或使用某种电压钳位方法。