This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2057W:适用于8.4V 电池?

Guru**** 2519790 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ2057W, BQ24100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/844796/bq2057w-suitable-for-8-4v-battery

器件型号:BQ2057W
主题中讨论的其他器件: BQ24100

您好!

我们需要使用随附的 PDF 为电池充电。 考虑到所需/允许的电压和充电电压/电流 、BQ2057W 是否合适?

对于预算不受严格限制的单独应用、我们正在考虑使用另一种功能较少的 TI 解决 方案 bq24100系列、但我们使用相同的电池。 该系列中的哪款器件最适合?

谢谢

Rick

e2e.ti.com/.../Battery-_2D00_-1806913.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Rick

    BQ2057W 将适用于此电池。

    您计划使用什么电荷电流、为充电时间预算?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Rick

    比较这两种器件和最佳方法。  BQ2057W 是一款具有高功率耗散和低效率的线性充电器。  充电电流需要保持在较低水平、器件上的压降也需要保持在较低水平、以减少热上升。  此外、该器件的外部器件数较多、采用外部导通晶体管。  

    BQ24100是一款具有更高效率和更低功率耗散的开关充电器。  外部器件数量非常适合开关转换器、与 BQ2057W 大致相同。  它还具有更多功能。