This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZM33606:2个快速问题

Guru**** 2513195 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/823832/lmzm33606-2-quick-questions

器件型号:LMZM33606

大家好、

2客户的快速问题、请提供帮助、谢谢。

1) 1)在表6第20页、客户找不到36V 示例、并想知道我们是否有特殊原因不提供该示例? 谢谢!

2.客户希望使用 RFBT 动态地将 Vout 从6~20V/5A 更改、我们是否有任何关于这种使用器件的问题? 我们应该了解的任何内容、如潜在风险? 谢谢!!

Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    1. 5V、12和24V 是常见的输入电压轨、我们已经看到客户将此器件用于这些电压轨。 创建该表的目的是希望它适用于大多数客户。 在最大输入电压下使用此器件没有限制。 在给定固定36V 输入电源的情况下、不同输出电压条件下的典型特性可在数据表的第6.9节中看到。
    2. 在设计动态可调输出电压应用时、客户应设计输出电容以实现最低输出电压选择。 这是最糟糕的设计、需要最高的输出电容。 请记住、此器件的建议输出电容为700uF。 客户应考虑到这一点进行设计、并测试每个输出电压选项的稳定性。

    此致、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很棒、感谢您的快速反馈!

    Andrew