This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24163:除非我取出并重新插入电池、否则不会充电

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24163

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/820635/bq24163-will-not-charge-unless-i-remove-and-reinsert-battery

器件型号:BQ24163

我们在其中一款产品中使用 BQ24163芯片、并且充电过程出现问题。 设备工作正常、充电和放电数次、然后突然不再通过 USB 或无线充电。 它们将打开并放电、但不会充电。 我们发现解决此问题的唯一方法是拔下锂离子电池、然后再插回、这样它就可以充电了。 充电器 IC 似乎卡在特定状态、取出电池并重新插入电池的行为会强制进行复位。 这种情况很少发生、但仍然是一个问题、我们当然需要一种不涉及电池拆卸的解决方案。 会导致这种情况发生的原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    拆下/更换蓄电池会强制执行新的充电循环。  我需要更多信息。  发生这种情况时、充电器的 I2C 状态和故障寄存器会报告什么?  它是否仅在特定的电池电压下发生?  您是否可以访问 CD 引脚?  如果是、如果您切换 CD 引脚、这是否也会复位充电器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复。

    发生这种情况时、充电器的 I2C 状态和故障寄存器会报告什么?

    -不幸的是,我无法将调试器连接到设备并拉取充电器寄存器值,因为一旦我连接电缆,线路上的电压尖峰会以某种方式导致充电器复位,然后为电池充电。 一旦发生这种情况、问题就不再存在、也不容易重复。

    它是否仅在特定的电池电压下发生?

    -很难说出发生这种情况的电压电平。 该问题发生在现场,用户在发送设备之前会继续使用该设备一段时间。 我目前在实验中拥有的2个单元分别为~3.9v 和~3.8v。

    您是否可以访问 CD 引脚?  如果是、如果您切换 CD 引脚、这是否也会复位充电器?

    我可以访问 CD 引脚。 我使用跳线进行切换、充电器复位、现在正在充电。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、

    如果切换 CD (芯片禁用/HiZ)模式重新启动充电、  I2C 寄存器 和 TS 引脚 似乎正常、但状态机出于某种原因强制执行 HiZ。   我不知道 此充电器的状态机有问题。  

    您能否发送原理图?  充电器的 SDA 和 SCL 上拉至哪个电压源?  

    作为一种解决方法、您能否修改软件、以便 在应用输入电源后和安全计时器到期后切换 CD 位?   切换 CE (充电使能)位也可能起作用、并且与 CD 不同、不会打开降压转换器。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、请参阅下面的原理图:

    如上面的原理图所示、I2C 线路被上拉至3V3。 启动时、我们的代码将 CE 位设置为低电平并将 CD 引脚拉至低电平。 此外、我们已经在9小时安全计时器过期后切换 CD 引脚。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、

    我在原理图上没有看到任何错误。

    切换/CE 会重新启动充电周期。  切换 CD 引脚或 Hz_MODE 位会复位状态机。  在不知道导致充电停止的故障的情况下、我建议最好的方法是编写代码、以便在充电停止时切换 Hz_MODE 位或 CD 引脚。  如果充电完成、充电器应立即终止。  如果您切换/CE 或 Hz_MODE 位或 CD 引脚、则安全计时器会复位。

    此致、

    Jeff