This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2553D:自动重试功能计算

Guru**** 2517020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/845332/tps2553d-auto-retry-function-calculation

器件型号:TPS2553D

大家好、团队、

您是否想告诉我如何计算此器件的自动重试时间?

根据 DS、它将由外部寄存器(R_FAULT?)计算 和电容器(C_RETRY?)。

谢谢、

小岛上的 Kazuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    当故障有效时、EN 引脚的电压放电至大约0V。 则该部件被禁用。 之后、输入电源将向电容器 CRETRY 充电。 因此、该电路简化为 RC 一阶电路。 由于 EN 引脚的电压已充电至导通阈值(来自数据表)、因此该器件将被启用。 因此、您可以计算从0V 到 RC 电路阈值时间的时间。

    如果这是您的答案,请点击‘问题已解决’按钮。

    如有、随时与我联系。

    谢谢。 Ziv