This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61280A:TPS61280A

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61280D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/845191/tps61280a-tps61280a

器件型号:TPS61280A
主题中讨论的其他器件:TPS61280D

在哪里可以找到该器件的线路和负载瞬态响应数据?

我感兴趣的特征是40mA/us 时间响应、2A 负载瞬态总电流。  

器件数据表中的图4445中的数据不足以满足我的用例要求。 我需要针对每 x 输出变化的 mVp-p 计算的通用公式、或者可能需要一些更接近 我的用例的测量结果。

Mark、Thx 提前。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    负载瞬态行为与输入电压、输出电容器和负载曲线有关。 我建议您应用 EVM 来评估性能。

    另请在新设计中使用 TPS61280D。