This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3842:如何为 UC3842设计由辅助电路驱动的启动电路?

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/845153/uc3842-how-to-design-a-startup-circuit-driven-by-auxiliary-circuit-for-uc3842

器件型号:UC3842

尊敬的 TI 团队:

就像这个电路一样、我们如何设计启动电路? 例如辅助电容器、VCC 电容器、启动电阻。 尽管我已经阅读了数据表、但我仍然对它感到困惑。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    徐雪森、您好

    AUX 电容的大小必须确保其能够在辅助偏置轨进入稳压状态之前保持 UC3842P 器件的运行。 一旦 Vcc 上的电压超过16V 的 UVLO 启动阈值、AUX 电容器必须能够提供足够的保持电压来为 UC3842P 供电、同时输出和辅助偏置进入稳压状态。 由于 UVLO 导通和关断之间的差值为6V、因此我们可以根据辅助电容器值计算保持时间、一旦我们知道 IC 消耗的偏置电流、我们就可以假设偏置电流为20mA、 因此、22uF 辅助电容器将提供6.6ms 的保持时间、直到 Vcc 达到10V 并且 IC 关闭。 在原型设计阶段、可能需要对 AUX 电容值进行一些调整。

    启动电阻在启动时间之间达到平衡、因为它与 AUX 电容器一起形成 RC 电路、并且电阻器中的功率耗散。 更快的启动时间需要更小的电阻值、因此功率耗散更高、因为电阻器将持续耗散功率、因为它们两端的压降恒定。

    RAUX 会限制流入 AUX 电容器的峰值电流、通常处于4.7R 至100R 的范围内、 由于变压器中的漏电感、它还通过限制关断时的峰值电压值来帮助实现输出和偏置绕组之间的交叉调节。 同样、在原型开发过程中、该电阻器的值可能必须改变。

    此致

    Peter