This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28019A:ICE2PCS02替代器件

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28019A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/845297/ucc28019a-ice2pcs02-replacemant

器件型号:UCC28019A

大家好、

要替换 ICE2PCS02、我认为 UCC28019A 无法将其 BOM 替换为 BOM、TI 能否分享需要修改哪些器件?

谢谢你。

此致、

C.T.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 C.T.

    UCC28019A 和 ICE2PCS02是引脚对引脚兼容的、但由于没有竞争对手的器件可替换为插件、因此用户应该有所期望   
    为了满足设计要求、用户应该对组件值进行轻微的更改。

    关于这两个 PFC 控制器、ICE2PCS02的峰值过流限制(PCL)为-1.04V、软过流限制为-0.68V。
    UCC28019A 的 PCL 为-1.08V、SOC 为-0.73V。
    此外、与 UCC28019A 的0.82V 相比、ICE2PCS02的欠压开启点0.71V 略低

    这是这两个器件之间最显著的差异。

    此致

    John