This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2491:有关要使用的 FET 的 VGS 额定值的问题

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2491, TPS2490

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/845282/tps2491-question-regarding-vgs-rating-of-fet-to-be-used

器件型号:TPS2491
主题中讨论的其他器件: TPS2490

尊敬的专家:

我的客户正在考虑使用 TPS2491并有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

--

我考虑使用 TPS2491的 MOSFET。

数据表 P.21显示:"需要±20V 的 VGS 额定值、因为 TPS2490可以将栅极上拉至高于源极的16V。"

我认为这就是 TPS2491的栅极输出电压最大值为16V 的原因。

关于负电压、它无需考虑。

+/-20V 的原因是、VGS 的额定电压通常具有相同的正电压和负电压值。

因此它可以使用 MOSFET VGS (+20V/-12V)、对吗?  

--

感谢您提前提供的出色帮助。

此致、

新一

日本金銭機械株式会社第1研究開発本部製品開発部製品開発2グループ μ A

明石様 μ A

 

いつもお世話になっております。μ A

富士エレクトロニクスの井上です。μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Shinichi、

    您是正确的、只有+VGS 额定值很重要、-ve 额定值无关紧要。  

    是的、您 可以使用 MOSFET VGS (+20V/-12V)

    BR、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    感谢您的快速回复。

    我知道它可以用于 MOSFET VGS (+20V/-12V)。

    我将与客户分享这些信息。

    感谢您的帮助。

    此致、

    新一