This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3409:IADJ PWM 控制

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/844968/lm3409-iadj-pwm-control

器件型号:LM3409

大家好、我正在开发一个需要设置 LED 电流的应用。 我已经在使用 PWM 信号、其中 RC 低通滤波器(4K7欧姆和1uF)通过1K 欧姆电阻连接到 IADJ 引脚。

测量 IADJ 引脚上的电压时、电压值比预期高30mV。 我假设该误差是由于5uA IADJ 内部电流发生器导致的、实际上是5U*(4k7+1k)~29mV。

您是否建议使用缓冲器来驱动 IADJ 引脚而不使用错误镜像? 是否有建议的电路(可能没有缓冲器、因为电路板上存在面积问题)?

谢谢、
Daniele  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniele、

    你是对的。  为了消除您看到的30mV 误差、您需要一个缓冲器。  

    当然、您可以通过在低通滤波器中使用较低的电阻来最大程度地减小该误差。  然后、您可以增大 uC 的电容或 PWM 频率、以实现相同的有效滤波。

    -JP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复